This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:时序要求

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1127424/tsc2007-timing-requirement

器件型号:TSC2007

大家好、

需要您在这方面的专业知识。 我们的 TSC2007以400kHz 的频率与总线上的其他器件连接到 I2C。 在发送命令0x00、在启用 PENIRQ 的情况下断电后、X+线路不会变为3V、而是保持0V 或悬空。  

由于总线上还有其他器件、一些 I2C 事务可能会在 TSC2007之后立即发生。 如果我在 TSC2007 I2C 命令之后添加1ms 延迟、问题似乎消失了、X+线路变为3V。

TSC2007 I2C 命令0x00之后是否有时序要求? 提前感谢!


此致、

Jejomar



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    TSC2007是一款较旧的器件、最近已传输到 BU。 因此、我只能根据数据表和实验结果进行评论。  

    数据表中有一些语句表示 TSC2007在器件执行转换时可能对 I2C 总线上的活动敏感-在发送命令后 I2C 活动会立即耦合到器件中并导致此问题、  

    在快速执行 I2C 事务时、主机也可能略微违反了 I2C 总线上的时序规范(停止条件或重复启动)。 这可能导致无法完全正确地接收命令  

    此致、
    Arthur