This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2556:TLC2543、TLV2556和 TLV2553之间的软件标识

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2553, TLV2556, TLC2543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1127604/tlv2556-software-identification-between-tlc2543-tlv2556-and-tlv2553

器件型号:TLV2556
主题中讨论的其他器件:TLV2553TLC2543

大家好、我们希望使用 TLV2556和 TLV2553作为 TLC2543的替代器件。

对于 TLV2556、我们在 CFGR2设置为默认模式时遇到了问题(无论请求的通道如何、都只读取通道0)、这似乎是由于加电、下电上电和下电上电时的数据损坏等

我们希望更改软件以将 CFGR2寄存器设置为所需的值、但我们不确定该软件将如何影响我们当前的 TLC2543。

我们的软件是否有办法识别 TLV2556和 TLC2543、以便只发送带有 TLV2556的 CFGR2命令?  

我们还将了解如何使用 TLV2553作为替代器件。 数据表指定保留 TLV2556的 CFGR2命令(1111)。

TLV2553和 TLV2556之间是否有识别方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin -  

    遗憾的是、您的软件没有"设备 ID"或其他方法来确定您可能已将三个 TLV2556、TLV2553或 TLC2543 ADC 中的哪一个加载到 PCB 上。  TLC2556在选择 CH0的情况下上电(复位)。  TLV2556上的 CFGR2与 TLC2543 (外部基准、EOC 模式)具有相同的默认状态、因此 您无需担心写入 CFGR2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、遗憾的是、我们在上电时遇到问题、TLV2556在默认模式下加电(即使请求其他通道也只读取通道0 -请参阅数据表中的8.3.3)。 我们假设这是由上电时的噪声造成的。 我们想通过对 CFGR2寄存器进行写操作将 D0位复位为0 (正常模式)来清除这个问题。 发送0xFC (CFGR2、外部基准、EOC、正常模式)会影响 TLC2256或 TLV2553 (列为保留命令)、还是会将其忽略并继续正常运行?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TLC2543将"无关"、TLV2553和 TLV2556都应使用您的0xFC 命令。