This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC11001B:有关 DAC11001B 的问题

Guru**** 2931650 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC11001B, OPA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1123510/dac11001b-questions-on-dac11001b

器件型号:DAC11001B
Thread 中讨论的其他器件: OPA828

大家好、

我是使用 DAC11001B 设计精密直流电路板的、有一些问题需要您的评论:

1、GND 连接

下面的连接非常清楚、SGND 连接到 REFGND、并连接到负载侧的 AGND:

但我无法理解的是、为什么我们需要在 SGND 和 REFGND 之间使用放大器? 为什么我们将其连接在一起、因为 SGND 已经与 AGND 分离:

当我使用与我们的 EVM 相同的电路时、请执行以下操作:

我发现放大器的输出会变成振荡器、因为许多电容器从 REFGND 连接到电源(交流路径与放大器输出到 GND 相同)、我想知道我们的 EVM 放大器为什么能够稳定工作、这是因为 OPA828可以驱动高容性负载吗?

2、REFNF 错误:

对于 REFP、U6A IN+和 IN-完全相同、但是对于 REFN、 U6A IN+和 IN-有6mV 的差异、每个电路板都有这个问题、您是否能帮助评论 为什么 U6A IN+和 IN-上会发生6mV 的差异?

3、温度校准。

我在数据表上看到了温度校准函数、但对其的描述很少、为什么我们实现该函数、温度校准后会发生什么情况?  

我的意思是、如果我的所有系统校准都已关闭(参考校准、电流偏移、增益误差校准)、如果我进行温度校准、会发生什么变化? 它如何在内部工作、它将影响什么规格?

我们何时需要进行温度校准?

非常感谢。

此致、Zhe。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhe、

    安布明天就能看到这一点。

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhe、

    我将在明天回答您的问题。

    谢谢、
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhe、

    SGND 和 REFGND 之间有一个缓冲器来消除基准接地和 DAC 输出接地之间的任何电压偏移的原因。 这可以实现更高的精度、但是电路的可选部分。 对于振荡、请尝试将 U4的电压轨去耦电容器连接到模拟接地、而不是放大器的输出(REFGND)。



    2. 您能否尝试使用 示波器或逻辑分析仪绘制 REFNS 引脚、以查看是否存在任何振荡? U6的电源轨是什么? 它们是否还通过去耦电容器连接到 REFGND?

    3.进行温度校准是为了降低较高/较低温度下的噪声。 我将使用更具体的信息再次进行检查。

    谢谢、
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhe、

    DAC11001B 温度校准功能有助于校准偏移/增益漂移误差。
    此功能使客户无需任何其他硬件即可执行校准。 DAC11001B 具有内部温度传感器、ADC 和 DSP 引擎。 启用校准功能时、该器件对其 INL/DNL slop 进行了编程;ADC 读取裸片温度并将其馈送到 DSP 引擎、DSP 引擎进而计算最佳 INL/DNL 的校准系数。
    校准完成后、可通过 SPI 寄存器读取或 ALM 引脚来监测校准状态。

    谢谢  

    安布 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    非常感谢您的帮助、问题已得到解决。

    此致、Zhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安布、

    `s 感谢您的评论、对我来说很清楚。

    此致、Zhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安布、

    关于校准的另一个问题可能需要您的评论、在发货给终端客户之前、我将在 MCU`s 软件中进行 DAC 系统增益和偏移校准。我的问题是温度校准是否会影响 DAC 增益和偏移? 恐怕  DAC 系统增益和偏移会在温度校准后发生变化。

    谢谢。

    Zhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen Zhe、

    我们建议客户在  加电后使用一次内部校准 COFIG1 D[23]=1、然后禁用 COFIG1 D[23]=0 校准。   

    然后、客户可以通过其软件进行偏移/增益校准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安布、

    我知道您的建议、我们应该在上电后进行温度校准、我的问题是:由于 REF/DAC 增益误差和 AMPS/DAC 偏移误差、我们将在向客户发货之前校准这些误差。但我恐怕是: 功率后的温度校准是否 会影响 DAC 的增益和偏移?

    我的`s 是、DAC11001B 具有几个 ppm 的增益误差和偏移、并且基准和放大器确实具有一些增益误差和偏移。我将通过软件进行校准、但在再次加电后、温度校准将再次进行、DAC 的增 益误差和偏移是否会因温度校准而变化?

    谢谢。

    此致、Zhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、每当进行温度校准时、它都会更新内部校准寄存器、以调整 INL 和 DNL 温度漂移。 偏移、增益将在温度漂移时发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安布、

    明白了、谢谢。

    此致、Zhe