This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP5612:vsp5612寄存器配置

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: VSP5612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1127864/vsp5612-vsp5612-register-config

器件型号:VSP5612

你(们)好

  我在配置 vsp5612寄存器时遇到了一些问题。希望有人能给我一些建议。

  配置流程:

  加电后、延迟几秒钟。

  将0x00100写入0x001、设置 RST_ALL 位

  3.delay 9ms、等待芯片延迟。

  将0x20000写入0x190、保持 LINE_COUNTER。

  配置除 XLSYNC_SEL 和 EN_OUT 之外的其他寄存器。

  将0x00400写入0x002、写入所有输出使能端 EN_OUT_1。

  将0x10000写入0x190、将 ACTIVE LS_CNT_RST 设置为激活行计数器。

 配置完成后、我无法从寄存器中读取任何内容。  

还有其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、  

    欢迎使用 E2E。  

    您看到的行为是不可预料的。  

    1.您是否在其他 VSP5612器件上看到相同的行为?  

    2.在步骤4后、您能否对寄存器0x190执行 SPI 读取操作并确认 SPI 读写确实起作用?  

    SPI 线路的电压摆幅是多少? 在步骤7之后、您能否使用示波器探测所有 SPI 线路(包括 SDO/GPIO1和 SDO/GPIO2)?  

    谢谢、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~ userid="122533" URL"/support/data-switchers-group/data-switchers/f/data-switchers-forum/1127864/vsp5612-vsp5612-register-config/4184090#4184090"]器件

    vsp5612无响应、我配置了 REF_AIN 输出2.0V、但输出仍然为1.5V。

    我尝试读出、芯片输出无内容。我探测 SDI 和 GPIO0/SDO。

    SPI 线路为3.3V、我已 通过  示波器检查 SPI 时序。

    我可以通过电子邮件向您发送 SPI 时序吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、  

    1.您是否在多个 VSP5612器件上尝试过此操作? 您是否看到相同的行为?  

    2.我觉得 SPI 写入本身没有发生。 我已向您发送邮件、您能否在 该主题中共享 SPI 读/写波形?  

    谢谢、

    Karthik