This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7066:AVDD 关闭时的 SDO 状态

Guru**** 2514335 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1125953/ads7066-sdo-state-with-avdd-off

器件型号:ADS7066

您好!

当 AVDD (模拟电源)关闭但 DVDD 开启时、ADS7066的 SDO 引脚的状态是什么? 它看起来 SDO 电平仍然为高电平、并干扰共享 SPI 总线上其他 SPI 从器件的 SPI 通信。

在系统中、当系统进入省电模式时、ADS7066的 AVDD 关闭。 在该模式下、SDO 引脚应具有高阻态。

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

    ADS7066的/CS 输入的状态是什么?  我们需要进行一些挖掘、以查看是否存在 AVDD 缺失的影响、但 SDO 通常仅在/CS 输入为高电平时才置于三态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TOM-SAN、

    在这种情况下、/CS 输入上拉至高电平。 因此、SDO 输出应为 Hi-Z 但是、当 AVDD 电源关闭时、SDO 看起来变为高电平。 这是问题所在。

    您能深入了解一下吗?

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生、您好!

    我为您提供了更多详细信息。  ADC 内核、包括数字电路、由 AVDD 供电。 如果 AVDD 断电、则器件无法正常工作。 如果 DVDD 在 AVDD 之前加电、则器件不会发生故障、但在 AVDD 加电之前、数字输出将无法正常工作。