This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J23:ADC34J23驱动电路设计

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC34J23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1125192/adc34j23-adc34j23-driving-circuit-design

器件型号:ADC34J23

您好!

我在我的设计中使用 ADC34J23。 目标频率为327MHz、因此我在数据表(图206)中采用了高输入频率(Fin > 230MHz)的电路设计。

然而、实际乘积的 ENOB 非常糟糕、我发现输入信号在 IC 输入引脚( 图206中的10Ω Ω 电阻器)之前的电阻器上使用差分示波器获得了如此多的噪声。

我一直在研究原因、并意识到数据表中的电路设计 与 评估板略有不同。

25Ω 高输入频率、在10Ω Ω 电阻器和评估板上的 IC 输入引脚之间还有另一个部件(Ω 电阻器、10pF 电容器、56nH 电感器)。

它们为什么不同? 这种差异是否会导致输入信号产生噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki 您好、

    这只是一项额外的安全措施、可帮助共振 ADC 的内部寄生效应。 尽管 ADC 数据表将显示对器件输入电阻和电容的近似估算、但输入电容可能会因环境因素、电路板布局、组件选择等因素而变化。回回我的第一条陈述、 这种外部 RLCR 终端有助于改善 ADC 输入的寄生电容、这应有助于略微降低模拟输入信号噪声。 可以在此处发布您的 ADC 前端原理图供我们查看吗? 此外、什么提供327MHz 输入音调?

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。
    我附加了前端原理图。 如果您需要更多详细信息、请告诉我。
    我正在使用 Tektronix 中的函数发生器提供输入信号。



    此致、Hiroaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki 您好、

    前端输入网络看起来正常。

    您使用的信号发生器不足以产生 ADC 的数据表性能。 您在上面所述的 ENOB 将是错误的。

    您能找到一个提供纯 CW 音调的信号发生器吗? 一些示例包括:HP8644B、R&S SMHU、R&S SMA100A 或 B

    有关 ADC 的更多测试建议、您可以查看以下应用手册: www.analogue.com/.../AN-835.pdf

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    函数发生器可以提供 CW 信号。

    我也使用 HMC-T2100进行了测试、但结果相同。
    我移除了上面原理图中的10Ω Ω 电阻器、并检查了焊盘上它们所在的信号。

    这是一个非常清晰的信号、但当我返回电阻器时、我再次得到如此多的噪声。

    您对这种情况有什么想法吗?

    此致、Hiroaki。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki 您好、

    我有一些请求、

    您能否向我们发送您从 ADC 采集的数据? 您是否以80MSPS 采样? 为 ADC 提供时钟的是什么? 正如 Rob 在中所暗示的那样、这些器件使用可用的最佳设备来表征、以限制附加噪声的影响、这将显示 ADC 本身的限制。 作为参考、请参阅下面 HMC-T2100和 SMA100B 之间的高侧带相位噪声。

    我不是说您的信号发生器是导致该噪声的原因。 我怀疑时钟耦合到 ADC 模拟输入中。

    HMC-T2100:

    SMA100B:

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki 您好、  

    我熟悉 HMC-T2100 SIG 发生器。 这不是用于时钟或模拟输入的高质量信号发生器。 太吵了。 请按照上面的 Chase 要求向我们发送 FFT 数据、并提供一个包含您确切测试设置的方框图。

    还建议在信号发生器的输出与 EVM 的时钟输入和模拟输入之间使用高质量带通滤波器、而不是自制滤波器。

    我在上面提供的应用手册链接中也建议这样做。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我附加了捕获的数据。 我将以77MHz 采样。 输入信号为327.25MHz CW (奈奎斯特区域的中心)。

    下面是时钟图。

    我知道 HMC-T2100噪音很大。 如果 ADC 的实际 ENOB 约为8、9、这是可以理解的、但事实并非如此。

    它实际上大约是5位。  

    此外、在同轴连接器处的信号是纯净的、在 ADC 输入之前、10Ω Ω 电阻器会突然产生噪声(在下面的原理图中)。

    以下是差分示波器中的波形。 第一个是同轴连接器。 第二个是10Ω Ω 电阻器。

    它们在持久性显示模式下捕获。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我忘记了附加文件。

    e2e.ti.com/.../adc_5F00_data.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki 您好、

    您使用什么来捕获数据?

    您是否可以向我们发送本底噪声的 FFT?

    是否可以使用较低的模拟输入信号?

    您是否看到了相同的问题?

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用 FPGA 来捕获数据。

    本底噪声的 FFT 是否意味着未输入信号时的数据?

    我可以使用 较低的模拟输入信号。

    我认为满量程输入信号有助于实现最佳 ENOB、但事实并非如此?

    这种情况也发生在另一个 ADC 芯片和另一个电路板上、因此我认为这不是由于安装故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki-San、

    好的、只是为了澄清。 您正在将 TI EVM 用于 ADC34J23、但您要将 ADC EVM 连接到单独 的 FPGA 开发套件吗?

    不是 TI 数据采集板/EVM?

    其他几个问题:

    您是否对从信号发生器到 ADC EVM 输入的模拟输入进行滤波?

    是的、本底噪声意味着您何时没有施加信号。

    是的、为了最大限度地扩大动态范围、最好施加满量程输入信号。 但是、既然您遇到了问题、最好将其作为背景来了解问题所在。 这是另一个原因、我请求本底噪声 FFT。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在我设计的电路板上使用 ADC34J23和 FPGA。 而不是 TI 采集板/EVM。

    我不会从 SG 过滤模拟输入。

    我在没有输入信号时附加了数据。  它是 ADC 数据的16K 点。

    e2e.ti.com/.../2728.adc_5F00_data.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki 您好、

    根据我提供的数据、我已导入我们的软件 HSDC Pro 并生成以下本底噪声。 ADC 性能如该器件的数据表所示、表明器件本身没有问题。 正如 Rob 之前提到的、如果在没有任何滤波的情况下使用质量较低的设备、性能将与数据表中的性能不符。 请尝试使用滤波器和其他信号发生器。

    您可以看到、数据文件中的代码变化峰峰值仅为4个代码。  

    此致、Chase