This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7632:VF 和 VFB 之间的差异

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1127732/dac7632-difference-between-vf-and-vfb

器件型号:DAC7632

您好!

让我确认一下 DAC7632VF 和 DAC7632VFB 之间的差异。

就我检查的数据表而言、差异仅是"精度"、即14位和15位。

因此、我认为 DAC7632VFB 可以 替代 DAC7632VF。

我的理解是否正确?

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takumi、

    数据表第3页和第4页上的电气特性表有具体的差异、但主要差异是分辨率、您是正确的。 DAC7632VFB 的误差也更小。 两者具有相同的引脚排列/尺寸、因此它们可以在需要时相互替换。

    谢谢、
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas-San、

    感谢您的回复!

    我明白了。

    此致、

    Takumi