This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8830:是否可以从2.5Vref 获得0-5V 输出?

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1128285/dac8830-is-it-possible-to-get-0-5v-output-from-a-2-5vref

器件型号:DAC8830

我正在进行单电源设计、我担心无法从5V 电源获得精确的5V 基准。  我知道电流反馈 DAC 可以做到这一点、但不确定常规 R-2R DAC、我能否将2.5V 电压馈入 AGND 引脚、然后将2.5V 电压用于 Vref、以便 DAC 输出 AGND +/- 2.5V 电压、从而为我提供5V 电压? 这是有效的还是误读了数据表以及 DAC 的工作原理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用增益 =2配置中的输出运算放大器获得0*Vref 至2*Vref。

    有些运算放大器可使用5V 单电源、具有轨到轨输入/输出功能。  

    对于该器件、AGND 必须为0V +/- 300mV (最大值)。 GND 引脚不允许电平转换。

    希望这对您有所帮助。  

    此致、

    AK