This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8350:单通道替代产品

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8350, ADS8860, ADS8681, ADS8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1127806/ads8350-single-channel-alternative

器件型号:ADS8350
主题中讨论的其他器件: ADS8860ADS8681ADS8320

我正在寻找 ADS8350的单通道替代产品、该产品可以:

-伪差动输入
-2.5V 基准电压
-24MHz SCLK
-1.5us XCS 切换周期(接近750kSPS)

采用类似的3x3封装、价格更低...

我们还需要 SPI 输出具有类似的 SCLK/SDO 时序...

有什么想法吗? 我发现的全部是 ADS8681 (需要 SPI R/W 来设置增益等)和 ADS8860 (在线 Web 价格与 ads8350基本没有什么区别)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    除了您已经找到的 ADS8681和 ADS8860、我没有其他选项可供您选择。  您是否可以选择 ADS8320这样的器件?