This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1400:将其与 MCU 连接的最佳选择是什么?

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1127588/amc1400-what-is-the-best-option-to-interface-it-with-mcu

主题中讨论的其他器件:AMC1400

大家好、

我有这个要求来测量+/-1000V 的高电压输入、精度为2%。

我选择了具有更好爬电距离和间隙距离的 AMC1400。  

我的问题是将此器件与 MCU 连接以满足测量要求。 我可能有2个选项:

  • 将 AMC1400的输出转换为单端信号、然后将其连接到 MCU ADC
  • 将输出 pf AMC1400连接到差分输入 ADC、然后使用 SPI 将其与 MCU 连接。

我已加入2 个图表、详细介绍了2个选项。

提前感谢您的支持。

此致、

Abderrahman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abderrhman:

    两个选项都可以与 MCU 配合使用、AMC1400的共模输出电压电平为1.44V (典型值)、因此如果采用差分到单端转换选项、您可以更灵活地选择 ADC。  使用该设置、您可以调整 VCM 和增益以匹配 ADC 的输入。