This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2518:SPI 总线负载

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2518, SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1127989/tla2518-spi-bus-loading

器件型号:TLA2518
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G125

我想将10个 TLA2518器件连接到单个 SPI 总线。  数据表未指定 SDO 引脚的引脚电容或最大负载电容。  

是否应使用由 CS_L 输入进行门控的 SN74LVC1G125来缓冲 SDO 引脚?   

在没有缓冲器的情况下、我可以以多快的速度运行总线?

谢谢、

Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    很好的引脚电容估计值是3pF。

    根据您共享的内容、我收集到、即使所有10个器件都将连接到同一 SDO 传输线路、并且 不会同时传输。 在这种情况下、我假设对于其他9个不传输数据的器件、CS 将为高电平、这意味着数字引脚将处于高阻抗模式。 在这种情况下、器件不应担心驱动这些器件。  

    我建议在输出引脚附近的数字总线传输线路上使用串联电阻、以帮助实现长传输线路。  

    总线可运行的最高频率取决于时钟频率、最大速率为60MHz。  

    此致

    Cynthia