This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5287:外部基准和开关电流

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1128268/ads5287-external-reference-and-switching-current

器件型号:ADS5287

有关数据表中此注释的两个问题(应用信息->参考电路):

'外部基准驱动电路应设计为为芯片内的八个 ADC 提供所需的开关电流。'

1.此开关电流是否有带宽要求? (可能基于采样率或信号带宽)

没有最小/最大规格。 对于开关电流、仅为典型值 是否有关于利润率/管理费用的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    基准输入没有任何带宽要求。 此外、使用20%余量进行设计是一个很好的做法、因此假设这种情况的最大电流为4.2mA。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。