This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8881:如何测量 ENOB (DC)和 PCB 布局改进

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8881, OPA2330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1128919/ads8881-how-to-measure-enob-dc-and-pcb-layout-improvement

器件型号:ADS8881
主题中讨论的其他器件: OPA2330

大家好、 我在使用 ADS8881进行测试时遇到了两个问题

1 ADS8881数据表具有 ENOB (DC)测量结果、如下所示(第39页)、如何实际测量?

2 当我看到 TI 的 ads8881参考设计(DAQ_Low_Power_10kHz_AC_Verify.pcbdoc),我想比以往任何时候都要提高其噪声性能。首先,我们可以将差动线路用于模拟链,特别是模拟输入,OPA2330。 其次、我们可以减少第2个 GND 层中 AGND 和数字接口之间的耦合。 我们可以向下钻取数字接口第二层下面的模拟接地、只在左侧留下模拟接地。  我想知道我的建议是否合理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.我们提供了一个有关此主题的简短博客、我认为这将对 您有所帮助:精度第1部分

    2.信号链改进将始终提高整体性能。 至于接地、ADC 应使用与信号 输入链相同的接地。 将数字接地与模拟接地分开是很常见的。 我理解您的提议是为所有数字和模拟电路使用一个坚实的基础、这也是一种常见的做法。 如果有两层接地、那么是的、这两层接地之间应该有一个实心连接、例如在连接两层的整个板上有一个接地拼接 VIAS。 这会很有帮助。  

    此致

    Cynthia