This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08精密 ADC

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1126821/ads131m08-precision-adc

主题中讨论的其他器件:ADS131M08ADS1292

 针对生理监测应用的精密 ADC (同步8通道)请求建议  

杆菌:

通道1:有创压力(1)

频率:
输入范围:-5mV 至11.25mV
增益:64

通道2:有创压力(2)

输入范围:-5mV 至11.25mV
增益:64

通道3:温度(1)

输入范围:500mV 至1000mV
增益:1.

通道4:温度(2)

输入范围:500mV 至1000mV
增益:1.

频道5:FiO2

输入范围:0mv 至62mv
增益:16

 ADS131M08是否适用于此应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    如果-5mV 范围与他们希望能够测量的最低电压有关、您能更具体吗? 此外、如果不同 ADC 具有不同的满量程范围、且以不同的增益进行扩展、则需要500mV 至100mV 的增益= 1V/V 似乎是任意的。 这意味着增加增益可能有助于 ADC 的满量程范围、尤其是当其输入为差分输入与单端输入时

    一般而言、我看不到这不起作用的原因。 但是、如果您可以提供其他信息、例如带宽、最小分辨率、最小通道数等、我们可能会有不同的器件更好地实现这一点。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole、很抱歉耽误你的时间。

    所有带阻信号的最小值为500Hz

    通道1和2:
    差分输入
    电桥共模电压= 2.5V。
    我需要的满量程能够保证+-11.5mV


    通道3和4:
    单端输入
    我希望能够在500mV 至1000mV 之间进行安全设置

    通道5和6
    尚未定义

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    通常、ADS131M0x 系列应该能够按照给定的技术规格测量这些输入。

    话虽如此、您是否了解过生物电势 ADC? 如果 您尚未扩展对 更低通道数的搜索、但可能同时同步多个器件、那么 ADS1292等器件可以通过多种方法同时同步多个 ADC。 遗憾的是、我不是这些器件的专家、因此您可能需要查找器件系列并针对这些器件系列提出一些 E2E 问题。

    否则、由于带宽、通道数和同时采样全部封装在一个器件中、而这完全是为桥接和温度应用量身定制的、因此在精密 ADC 空间中并不存在太多。 有时 IDAC 等功能有助于桥接电路或50/60Hz 抑制、这种做法很好 、但 ADS131M0x 未集成这些功能。

    请告诉我您的想法。  

    最棒的

    Cole