This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7553:器件型号为 DAC7553IRGTR 的外壳温度、结温热阻、结温热阻

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1118379/dac7553-require-case-temperature-junction-ambient-thermal-resistance-junction-case-thermal-resistance-for-part-number-dac7553irgtr

器件型号:DAC7553

大家好、

我们使用的是 DAC7553IRGTR 器件、我们需要    给定器件的外壳温度、结点环境热阻、结点外壳热阻、因此请提供此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以向您索取此信息、但可能需要大约两周时间才能获得结果。 是否要继续?

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供给定的器件详细信息。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已请求热性能信息。 请最多等待两周才能获得结果。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结果- Theta JA-High K: 44.6
    Result - Theta JC、TOP:53.6
    结果- Theta JB:19.6.
    结果- psi JT:1.3
    结果- psi JB:19.6
    Result - Theta JC、底部:4.1