This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:fdiff & amp;FCM

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1128460/ads1220-fdiff-fcm

器件型号:ADS1220

你(们)好

我有疑问。

1、FCM 和 FDIFF 为什么不同?

如果所需的截止频率相同、我可以使用 FCM=fdiff 吗?

2.为什么 TI 建议 Cdiff >=10Ccm?  Cdiff 不能小于 CCM?

3. 是否有推荐的 Cdiif 和 CCM 使用范围? 我可以使用~ 1000uF 吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的问题的答案如下为红色

    1、FCM 和 FDIFF 为什么不同?  使共模滤波器比差分 滤波器大10倍可最大限度地减少共模至差分转换。  请参阅随附的 PDF。

    如果所需的截止频率相同、我可以使用 FCM=fdiff 吗?   共模的截止频率应设置为高于您要测量的最大频率。  请记住、在截止频率下、衰减为-3dB、因此您需要确定输入信号将看到的最大衰减、并相应地设置滤波器截止频率。  共模滤波器截止频率需要设置为高于差模滤波器的值、方法是将电容器设置为最小化共模到差分转换。

    2.为什么 TI 建议 Cdiff >=10Ccm?  Cdiff 不能小于 CCM?   请参阅随附的 PDF。

    3. 是否有推荐的 Cdiif 和 CCM 使用范围? 我可以使用~ 1000uF 吗?  1000uF 非常大、 可能是个坏主意。  ADS1220内置具有极低截止频率的数字滤波器。  外部滤波器主要 用作 抗混叠 滤波器。  查看  数据表中的抗混叠部分。  典型的滤波器为 CCM = 100nF、Cdif = 10nF、R = 1k Ω。

    艺术

    e2e.ti.com/.../common-mode-and-differential-filter.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。