This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:如何了解 Tq?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1127366/ads7953-how-to-understand-tq

器件型号:ADS7953

TQ  

从总线三态到开始下一次转换所需的最小静默采样时间。

1、它与采集时间有何不同?

2.为什么采集时间和转换时间可以重叠?  

对于 SAR ADC、在采集期间有一个采样电容器、电容器应连接到输入引脚、在转换期间、电容器应断开与输入引脚的连接、然后我的理解是采集和转换时间不能重叠。

采集时间从第14个时钟开始、到下一个 CS 从高电平拉低时结束。 如果持续时间低于325ns 要求会怎么样? 通过 SPI 读取可以获得哪些数据? 错误的数据或先前的转换数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、很抱歉耽误您的时间、因为有人在外出时出现了重叠  

    采集时间和静谧时间可以并行进行。 器件 处于采集时间当发生静脉时间时、静脉时间只是器件处于三态的一个被调用的输出时间周期、这对于采集阶段来说不是必需的

    这是这个器件的一个常见问题;这是因为器件的复用功能与转换时间长度并行。 转换时间是基于时钟的固定时间周期、另请注意、当多路复用器更改通道时。 这允许两个时间段重叠、但也会导致测量数据产生2帧延迟。  

    3、最小采集时间基于最大采样率、如果未提供最小采集时间、我怀疑其他时序参数也可能违反了规定。 通常、较短的采集时间会导致输入端出现趋稳误差、从而导致测量输出不准确。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于第二个问题:

    在采集阶段、左侧开关将打开、右侧开关将关闭、Csh 将充电至与 Vin 相同的电平。

    在转换阶段、右侧开关将打开、左侧开关将关闭。

    这就是为什么我想知道这两个相位如何重叠。

    但似乎答复 没有回答我的疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解您的问题、但对于器件的工作方式、可以共享的内容存在限制。 正如数据表所述、该器件"本身包含采样/保持功能"、但请注意、不包含您所指示的开关信息。 这是特意设计的、因为重叠是该器件实现最大采样率的一个特殊特性。  

    请注意之前的响应、并知道一个转换周期由采集阶段和转换阶段组成。  

    此致

    Cynthia