This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3662EVM:原理图

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3662EVM, ADC3644EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1128282/adc3662evm-schematic-diagram

器件型号:ADC3662EVM
主题中讨论的其他器件: ADC3644EVM

您好!

你好。 关于以下论坛帖子。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1109337/adc3662evm-circuit-diagram

据说 ADC3644EVM 的原理图与 ADC3662EVM 相同。

我们不了解这两个组件是如何引脚兼容的。 两个组件的 DCLKIN 不匹配。

ADS364X:DCLKIN 连接到封装引脚33。 ADS366X:DCLKIN 先关闭是差分信号。 它使用封装引脚24和25。

如果两个 EVM 都不兼容、我们是否可以获得 ADS3662EVM 的原理图?

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我看到了混乱。 Jim 只是误解了 ADC364x 和 ADC366x 器件的板级配置文件是否相同。 随附了 ADC366x EVM 的原理图。

    e2e.ti.com/.../DC134_2D00_004_5F00_REVE_5F00_SCH.PDF

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、chase、

    你好。 客户 需要 ADC3662EVM 的板级配置文件。 特别是丝印、他们无法读取某些标记、并且正在尝试更改电路板。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    可在此处的"电子签名文件"下下载该文件:  

    https://www.ti.com/tool/ADC3683EVM 

    此致、Amy