This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1219:数据表中可能存在错误

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1129701/ads1219-possible-mistake-in-datasheet

器件型号:ADS1219

大家好、

我的客户在其设置中获得不同的地址、请参阅下面的详细信息。

我相信 、我在您有关 ADS1219的文档中发现了一个错误。  它涉及设置从器件地址、将地址 SCL 设置为 A0、将 SDA 设置为 A1时、我会得到反向设置。  在我描述的设置中、我希望地址为十六进制4b。  但是、我得到的地址为十六进制4e、这是根据您的文档(文档 ADS1219 SBAS924A–2018年7月–2018年11月修订)将 SCL 设置为 A1、将 SDA 设置为 A0

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    与数字设计人员的原始表相比、我在数据表地址表中没有发现任何问题。  您是否有客户的原理图?  您知道客户使用的是 ADS1219的哪种封装吗?  如果他们得到相反的响应、客户是否验证他们已将 A0和 A1引脚正确分配至其原理图符号中的正确封装引脚?

    我想他们也可能会出现地址错误解码的时序问题。  您能否查看客户是否可以提供 SDA 和 SCL 的逻辑分析仪或示波器快照?

    此致、

    Bob B