This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7254:有关对单端信号进行采样的问题。

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1128278/ads7254-question-regarding-sampling-a-single-ended-signal

器件型号:ADS7254

我们计划在将对一个差分信号和一个单端信号进行采样的设计中使用 ADS7254。 我们是否能够将负输入连接到单端信号的 GND? 下面列出了确切的输入。  

AVDD=5V

REFIN_A= 3V

AINM_A=GND

AINP_A= 0-3V

查看数据表、可以看到、这似乎是在+/- Vref 范围内 VCM 的线路上。 我是否能够使用数据表中列出的两个范围外推 VCM?  

谢谢、  

Keagan P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keagan、

    为了将单端0-3V 信号用于此器件、您需要执行 SE 至差分转换。 共模电压规格非常严格,即+/-Vref 模式下的 Vref/2和2*Vref 模式下的 Vref。  

    根据上述信号条件、如果 Vref 为3V、则根据数据表、+/-Vref 模式下的共模电压将限制为最低 Vref/2 - 0.1V 和 Vref/2 + 0.1V、这意味着1.4V 至1.6V。 如果您采用 AINP_A 上2V 的模拟输入和 AINM_A 上0V 的模拟输入、则您的共模将为(2V + 0V)/2 = 1V、并且超出此范围。  

    对于 SE 至 DIFF 转换、您可以查看以下 指导手册电路。  

    此致、
    Aaron Estrada