This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294:异常高 Vcm = 1.15V

Guru**** 2503185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5294, ADS5294EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1127953/ads5294-abnormally-high-vcm-1-15v

器件型号:ADS5294

您好!

-我们使用 ADS5294 VCM 输出引脚68连接到5个差动运算放大器 LTC6362 VOCM 输入。 每个 LTC6362的每个 VOCM 输入都有100欧姆电阻、0.1uF LPF.LTC6362由 5V 单端电源供电。 ADS5294 精确由1.801V 供电。

LTC6362的差分输出与 ADS5294的输入进行直流耦合(抗混叠滤波器之后)。 (AIN+/-引脚上 ADS5294内的共模电压不应与 LTC6362的共模电压冲突,因为 它们是相同的电压(Spice 仿真清楚地显示,即使 ADS5294EVM 板使用 直流耦合)

- LTC6362的 VOCM 输入阻抗为170K (根据 LTC6362数据表、在下面的 SPICE 仿真中仿真为2个340K 欧姆)

在下面的仿真中、流经 VCM 引脚的总电流为24uA、数据表中规定了5mA VCM 电流能力(这就是我没有放置缓冲器的原因)

我们使用的是自己的电路板-而不是 ADS5294EVM

我们在每个 LTC6362VOCM 输入和 ADS5294引脚68上读取 VCM = 1.15V。 SPICE 仿真显示、要查看 VCM=1.15V、 ADS5294的 VCM 引脚68的内部电阻必须为~5K。  这意味 着 VCM 是无缓冲的、是吗?

 

问题1: ADS5294的 VCM 引脚输出阻抗是多少? VCM 输出引脚是缓冲还是非缓冲?

问题2:什么可能导致 VCM 为1.15V。 在测量引脚68之前、我是否需要软复位

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LT、

    感谢您的联系。

    VCM 引脚具有输出缓冲器、可驱动通过 VCM 引脚的5mA 电流。 它应生成数据表中所述的0.95V 电压。  

    您的计算结果对我来说很好、因此我怀疑可能是放大器正在加载缓冲器(这意味着电流在缓冲器中灌入)。

    因此测量的电压更高。

    为了验证是否可以断开输出放大器连接并测量 VCM 电压?

    如果为0.95、则灌电流理论有效。 否则、我们必须调试它的发生原因?

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abhishek、

    是的,我认为放大器正在加载 VCM,但它们不应该加载。  

    从下面的仿真中、您可以看到我绘制的是20uA (所有5个运算放大器的微安)、数据表显示为5mA。  20uA 无法加载具有5mA 电流能力的缓冲 VCM、因此我的问题是。

    编辑:我可以看到 VCM 缓冲器吸收电流。 正确的方法是在两者之间放置一个缓冲器。 TI 是否为具有高输入阻抗(不仅仅是输入端的分压器)的 LTC6362提供了一个子系统、该子系统由5V 电源供电、VOCM 可接受0.95V 电压。

    大多数 TI FDA 在 VOCM 上具有100-200K 的输入阻抗、在我的情况下无法正常工作。 我尝试在不重新旋转电路板的情况下解决该问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abhishek、

    是的,我认为放大器正在加载 VCM,但它们不应该加载。  

    从下面的仿真中、您可以看到我绘制的是20uA (所有5个运算放大器的微安)、数据表显示为5mA。  20uA 无法加载具有5mA 电流能力的缓冲 VCM、因此我的问题是。

    编辑:我可以看到 VCM 缓冲器吸收电流。 正确的方法是在两者之间放置一个缓冲器。 TI 是否为具有高输入阻抗(不仅仅是输入端的分压器)的 LTC6362提供了一个子系统、该子系统由5V 电源供电、VOCM 可接受0.95V 电压。

    大多数 TI FDA 在 VOCM 上具有100-200K 的输入阻抗、在我的情况下无法正常工作。 我尝试在不重新旋转电路板的情况下解决该问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LT、

    是的、我同意。 最可能的情况是内部的 VCM 缓冲器正在灌入电流、因此其电压在上升。

    让我在实验室设置中通过向引脚引入电流并测量缓冲器的灌电流能力来检查相同情况。

    在替代方案方面、我不确定、我是推荐放大器的合适人选。 我可以将您连接到支持 FDA 的产品线。 他们会更好地向您推荐。

    请允许我花些时间检查这两件事。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abhishek、

    由于应用、或者说 ads5294 Vcm (0.95V)和 FDA 运算放大器 VOCM (中点电压= 2.5V)之间的相互作用、因此始终存在灌电流-从运算放大器(2.5V)到 ads5294 (0.95V)、 我们发现 ADS5294对灌电流非常敏感-例如、30-40uA 的灌电流抛出0.95V 偏置。 此外、我们还发现灌电流必须小于大约5uA、因此不会影响偏置。 这意味 着差分运算放大器声码引脚输入电阻必须非常高->1.8Mohm。 大多数 FDA 具有100K-200K 的输入阻抗。 最好在 VCM 和 VOCM 之间使用运算放大器缓冲器。 灌电流仍然存在、但外部运算放大器最好处理 5294 VCM 引脚的 uA 灌电流。 最好在数据表中将灌电流而不是 VCM 拉 电流能力用作 VCM (对于 ads5294!)、从不拉电流。  我们仍在测试中。 将在我们更换运算放大器后更新该帖子。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、拉赫、

    是的、请分享您的调查结果。 同时、我将与我的团队讨论此问题、并查看是否可以采取任何措施来提高 VCM 缓冲器的灌电流能力。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    我们还获得了 ads5294EVM 板、以便将其与我们的板进行比较。 上电时无复位(例如、未 发送命令 reg <00>0x0001时)

    EVM 和电路板上的 VCMS 都不是0.95V。  它大约为2VDC。  (拔下 EVM 板上的 USB 电缆、回收电源并测量 VCM)。 我们不确定 VCM 引脚在 POR 上默认为什么(0.95V OUT 或1.5V REF IN)。 数据表建议它默认为 VCM 输出= 0.95V (典型值)-但它不是!

    但是、一旦我们在两个电路板上发出软复位命令、VCM 变为1.00V。 因为该规格为0.95+/- 0.05。 我们对此感到满意。

    因此、软复位似乎是将寄存器设置为默认值、而在上电复位时、寄存器未定义。

    为了确保我们不会愚蠢、我将 ads5294 vcm 引脚提离了电路板。 因此、在未连接负载的情况下、在 POR 上、VCM 引脚再次为2VDC。 发送复位后、该引脚变为1.00VDC。 因此、它不是通过负载而是通过 ADC 默认 POR 的方式来实现。 因此、发送软复位是强制性的-重启不会实现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、拉赫、

    很高兴听到您解决了这个问题。  

     我会将此观察结果放在我们的数据表更新列表中、并肯定会在数据表中为此添加注释。

    非常感谢。

    此致、

    Abhishek