This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LPEVM:HDL 参考代码

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332, AFE5832LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1129343/afe5832lpevm-hdl-reference-code

器件型号:AFE5832LPEVM
主题中讨论的其他器件:TX7332AFE5832LP

我从 TI 购买了 TX7332和 AFE5832LP EVM。 但是、我在为 Xilinx Ultrascale+的 FPGA 编写 LVDS 采集代码时遇到严重问题。

您是否有适用于 AFE5832LP 的 HDL 参考设计或适用于 UltraScale+或 UltraScale 架构且具有串行 LVDS 接口的任何其他类似 ADC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rouzbeh、

    您是否已经拥有 Xilinx Ultrascale+ FPGA?
    我们确实已经针对 UltraScale+开发了适用于其他 ADC 的 FPGA 程序。 但是、这是由第三方供应商开发的、遗憾的是他们的团队被解散、我们不再支持这一点。

    对 AFE5832LP 实施同样的操作仅会再次带来麻烦。 我记得您已经拥有 Swaroop 的固件、对吧?  

    为什么不考虑将 TSW1400采集卡与 ADC 相连。  

    谢谢、此致、

    Abhishek