This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:多器件配置中的 CLK

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1129251/ads131a02-clk-in-multiple-device-configuration

器件型号:ADS131A02

大家好、

 

我的客户正在考虑在配置中使用 ADS131A02、如图96中所示。

根据该图、所有器件使用相同的 CLK。 是否可以使用单独的 CLK (晶体)?  

 

 

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurumi-San、

    在这种特定配置中、是的、两个器件都需要相同的时钟。 否则、/done 和/CS 之间的切换可能会因时钟边沿抖动而延迟、 并可能延迟、移位或阻止 SPI 帧的正确移位。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole、

    明白了、非常感谢您的快速回复。

    此致、

    Kurumi