This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416:无输出

Guru**** 2535650 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1125420/dac81416-no-output

器件型号:DAC81416

大家好、

客户没有 DAC81416的输出、要求检查他们的设计。 请参阅以下详细信息:

VIO 连接3.3V、VDD、
VAAconnect 5V,
VC 连接12v,
VSS 连接 GND。
TOGGLE0、TOGGLE1、TOGGLE2、LDAC、RESET、CLR connect STM32 IO、加电复位后拉低10ms、然后上拉。
TOGGLE0、TOGGLE1、TOGGLE2、LDAC、CLR 上拉。
GENCONFIG=0x4000、SPICDCC=0X0A84、DACRANGE0=0X1111、DACRANGE1=0X1111、DACRANGE2=0X1111、DACRANGE3=0X1111、DACPWDWN=0x0000。

谢谢你

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确保 GENCONFIG 寄存器0x3F00 (启用内部基准)

    使用同步或异步更新的客户? 也请分享 SPI 帧的示波器截图。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    客户 写入  GENCONFIG 寄存器0x3F00 (0x04、0x3f00)并 使用同步更新(上电后、下拉 Ladc 引脚)

    下面是所请求的示波器快照:

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    客户能否验证内部基准电压?

     0x3F00写入 GENCONFIG 寄存器后、他们能否读回该寄存器以验证其设置是否正确?


    谢谢、
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    以下是客户的回应:

    加电后、读取 GENCONFIG 寄存器、数据为0x7f00。 将0x3f00写入 GENCONFIG 寄存器、读取 GENCONFIG 寄存器后、数据为0x0000。 将0x0a84写入 SPIC70寄存 器、读取 SPIC70寄存器后、数据为0x0a84。

    希望这些信息能有所帮助。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    客户能否测量并验证 RST 和 CLR 均被拉至高电平?

    谢谢、
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

     它们测量并验证 RST 和 CLR 引脚在上电后均被拉至高电平。

    但愿这对您有所帮助。 如果您需要更多信息、请告诉我

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我明天会回来。

    谢谢、
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    谢谢你。 我将等待您的回复。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    客户是否在 SPIC1寄存器中启用了 SDO?

    谢谢、
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    以下是客户的回应:

    加电后、将0x0a84写入 SPIC5072寄存器后、读取 SPICONFIGU寄存 器、数据为0x0a84。
    但愿这对您有所帮助。
    此致、
    Marvin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    您能否检查他们是否在多个 DAC 上看到过此问题、或仅查看此问题?

    他们是否使用探头验证了 DAC 上电后 LDAC 为低电平?

    如果他们可以尝试使用异步模式来查看是否存在相同的输出问题、这也会有帮助。

    谢谢、
    卢卡斯