This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1274:ADS1274 IEPE 4通道设计

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01471, ADS1274, ADS1278EVM-PDK, ADS127L11
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1128826/ads1274-ads1274-iepe-4-channels-design

器件型号:ADS1274
主题中讨论的其他器件:TIDA-01471ADS1278EVM-PDKADS127L11

您好!

我需要设计 IEPE 4通道 采集数据板。 客户端设置以下规格:

  -频率采集= 10kHz。

  -分辨率= 24位

我看了一下 TIDA-01471、它是一种单通道 IEPE 采集设计、非常有趣。 我看到此设计使用 AD127L07 ADC 转换器、但我知道有一个紧凑的4通道 ADC (ADS1274)。 我想知道是否有使用 ADS1274 4通道 ADC 的德州仪器设计?   在正极情况下、您会给我提供原理图吗? 在非正面情况下、您能向我解释如何正确使用 ADC1274? 我想说的是、为了使 TIDA-01471设计正常工作、我需要添加四个通道。 我知道可以使用 TIDA-01471结构并重复四次、但我想知道如何使用 ADS1274来实现更紧凑的设计。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    我不知道任何使用 ADS1274的 IEPE 设计。  但是、如果您想使用 ADS1274、可以为每个输入通道复制 TIDA-01471设计、并使用相同的参考电路。  本设计的其余部分(电源、时钟、建议的旁路电容器)可从《ADS1278EVM-PDK 用户指南》中复制、也可按照数据表中的图88进行复制。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sbau197

    还有一个仍在开发中的新参考设计、它将支持使用最新一代 ADS127L11的4个通道。  此设计尚未发布到 TI.com、但很快就会发布。  它使用4个单通道 ADC、但布局尺寸将与使用 ADS1274大致相同。  您可以在大约4-6周内查看 TI.com 以了解此新设计的发布情况。   

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。