您好!
我正在评估两 个 TSW12D1620评估板。 我 在两张卡上都看到了频率为400MHz 时的固定-50dBm 杂散、输入或输入了1.6GHz 时钟、这让我感觉这是我在设置中遇到的问题。 我正在遵循评估指南、与我在步骤2.13中所做说明唯一的偏差、其中涉及要选择的特定文件。 我在文件夹中找到了措辞类似但略有不同的文件、我不确定这些问题是否存在。 由于我在400MHz 下看到固定杂散、我看到我的147.77MHz 载波与杂散跳动、因此在我的频谱中、我看到了杂散+/- N 载波的载波和一组产品。 我在所有情况下都使用外部时钟。
在哪里可以找到以下文件、以确保我按照指南中所述的所有说明进行操作?
步骤2.13
TSW14DL3200_FIRMWARE_COMPONENT_MODE_800M.bin (我在 文件夹中只找到了一个名为"TSW14DL3200_firmware_component_mode"的文件
ADC12D1620_NonLSPSM_demux_nonDES_DCLK90_DDR (我找不到此特定文件、但找到的是该典型文件版本、名称中未提及 DCLK90)
谢谢、
Mickel