This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60508:DAC60508MCRTET、带/不带外部参考 REF3325AIRSER

Guru**** 2812655 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1129423/dac60508-dac60508mcrtet-with-without-external-vref-ref3325airser

器件型号:DAC60508

我们计划 将 DAC60508MCRTET 与外部参考电压 REF3325AIRSER 搭配使用、但无法提供参考电压 器件和  DAC60508MCRTET  的库存非常少。

DAC 具有内部 Vref 选项、但我担心它可能不准确、因为我在本论坛中看到了一些问题、其中的内部 Vref 读数低于2.5V。 什么会导致内部 Vref 不可靠?

想知道 您是否可以 帮助为 DAC60508MCRTET  REF3325AIRSER 提供支持 。 这些器件的交货周期很长。

此外、如果您对等效 DAC/REF 器件有建议、请也提供建议。  

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cuong:

    我们希望我们的 DAC60508器件符合我们发布的规范、以供参考。  我确定您所提及的特定论坛帖子、但如果我们的参考不符合规格(并且未因某些客户互动而损坏)、我们预计将会发生器件质量事件、客户将发起退货。

    如果已发布的参考规格符合您的应用要求、我建议您使用内部参考。

    我无法评论交货周期。  如果您订购了设备、您可以联系客户支持中心。  TI.com/csc。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul。  

    我可能会考虑使用内部 Vref、或仅使用 Ref 作为备份计划。 请在布局中提供 有关 DAC 的电源和接地以及驱动 DAC 的器件的电源和 GND 的建议。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看数据表中的布局指南。  否则、我建议使用具有直接接地层的统一 AGND/DGND。

    谢谢、
    Paul