This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:使用 ADS124S08EVM 测量热敏电阻

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08EVM, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1128735/ads124s08evm-measure-thermistor-with-ads124s08evm

器件型号:ADS124S08EVM
主题中讨论的其他器件: ADS124S08

您好!

我使用 ADS124S08EVM 板来测量热敏电阻。  

我对该热敏电阻使用双线 RTD 测量电路。 该电路使用 EVM 的图15 UM。 热敏电阻连接到 J7引脚1和4。 我使用评估软件设置寄存器并获取读数。 但我无法以某种方式获得正确的读数。 所有读数为2.5V。  

从0x02到0x07的寄存器设置为:0x10、0x08、0x14、0x14、0x03、 0xf5。  

我应该错过什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您似乎希望进行电流激励比例式测量。  要使用 IDAC、即使内部基准未用于转换基准、也必须启用内部基准。  IDAC 使用内部基准来建立 IDAC 输出电流值。  由于您没有基准电压(因为没有电流)、因此输出将始终为满量程。

    第二个注意事项是、EVM 上使用的基准电阻为1k 欧姆(R68)、专为使用 PT100 RTD 而设计。  选择的 IDAC 输出电流为100uA、从而建立0.1V 的基准电压。  ADS124S08所需的最小基准电压为0.5V。  因此、您将需要使用较高值的电阻器替换 R68、或使用不同的基准电压。  我建议您首先打开内部基准、然后选择它作为转换基准、以便您对电路进行初始结算。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的回复。

    REFCON 位是否控制内部基准? 我尝试将其保持在打开状态(REF 寄存器:0x1A)。 但我看不到读数发生变化。

    第二点、如果我选择1mA IDAC 电流该怎么办? 它将是1V 交叉 R68。

    但在这两个变化中、我仍然没有得到良好的读数。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我的设置可能有问题。 热敏电阻在25°C 时为10千欧。 正如您提到的、R68太低。 如果我增大 IDAC、热敏电阻的电压将超过 ADC 输入范围。  基准电阻应大于热敏电阻。

    现在、我想使用图19电路。 在该电路中、REFP0/REFN0连接到 J8引脚1和4。 它们是否用于测量?

    谢谢、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    正确的是 REFCON 位选择内部基准的配置。  当 REF 寄存器为0x1A 时、使用内部基准并加电。  在您的原始配置中、10k 热敏电阻会出现1mA 的问题、因为可施加的最大模拟电压为5V。  IDAC 还有一个依从电压、其中整个电流路径上的压降必须小于 AVDD - 0.4V (对于小于1mA 的电流)、而 AVDD - 0.6V (对于1mA 或更大的电流)或电流源无法保持恒定电流。

    EVM 用户指南中的图19是电压激励热敏电阻电路示例。  在此示例中、热敏电阻值根据分压器的已知电阻计算得出。  您不必 使用 REF0输入作为 ADC 基准、但使用 EVM 可能更容易。

    此致、

    Bob B