This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:ADS1256

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1128361/ads1256-ads1256

器件型号:ADS1256

我们使用的是 ADS1256芯片。 DOUT 信号未出现。 该引脚状态始终为低电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ponraj Tamil、

    您尝试了哪些操作来解决此问题?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在从 ADS1256中连续读取数据。 现在、我们使用一个差分通道。 我需要遵循什么步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ponraj Tamil、

    ADS1256数据表提供了正确设置和配置 ADC 所需的所有信息、以便您获取数据。 您是否查看过此文档? 如果是、您能否帮助我了解到您迄今为止为使 ADC 启动并运行以及确认其正常运行所采取的步骤?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照以下顺序操作  

    IDLE_ST

    2、ST_TX_ADCON

    3.ST_TX_DRATE

    4、IO_REG

    5.MUX_REG

    6.ST_RDATA_CMD

    7. ST_RDATA

    现在、我从 DOUT 引脚获取数据、但我的数据是平坦的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ponraj Tamil、

    您能否更详细地描述您看到的问题? 波动的 ADC 代码不一定是坏事、尤其是对于 ADS1256等高分辨率 ADC。 这可能只是您看到的固有 ADC 噪声。 实际上、来自24位 ADC 的恒定 ADC 输出代码可能意味着器件无法正常工作。

    同样、请提供有关您的问题及其故障排除步骤的更多详细信息。

    布莱恩