请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1235 您好!
我在数据表中看不到 THD 和 SFDR 值。
为什么没有提到这些值?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Afzal Hayat、
THD 和 SFDR 是与测量交流信号相关的参数、而 ADS1235通常用于直流信号测量、包括电阻式电桥和称重传感器。
因此、我们在 ADS1235数据表中包含相关的直流信号测量参数、例如 RMS 噪声、有效分辨率和无噪声位。
您可以在我们的高精度实验室噪声内容中了解有关噪声参数的更多信息、特别是模块6.3: https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs
布莱恩