This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3336-Q1:外部负载

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3336-Q1, TLV9061, AMC3336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1129272/amc3336-q1-external-load

器件型号:AMC3336-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV9061AMC3336

大家好、

我对能否从 AMC3336-Q1提供外部负载有疑问。

在本例中、我的负载将是 TLV9061。  

第7.3.5章概述了为外部负载供电的可能性。 但我不确定、在哪里连接负载?

我可以将其直接连接到 DCDC_OUT 吗? 因为引脚说明明确显示不连接到 HLDO_OUT。

谢谢、此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    AMC3336器件的 DCDC_OUT 负载电流最高可达1mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应!