This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输出时钟

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADC12DJ5200RF, LMK04832, ADC12DJ5200RFEVM, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1128665/output-clock

主题中讨论的其他器件:LMK04828、 ADC12DJ5200RF、 LMK04832、 ADC12DJ5200RFEVM、 ADC12DJ3200EVM

您好!

你好。

客户 正在使用 ADCxxDJxx00评估模块、他正在尝试了解如何配置输出时钟。 不过,他遇到了一些麻烦。 是否有演示如何执行此操作的教程?

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    据我所知、我们没有任何有关使用 LMK 器件设置输出时钟的指令。 请允许我花些时间来创建一个解释这一点的文档。  

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    以下是用户指南的链接、可指导您完成 EVM 上提供的各种时钟选项。  

    https://www.ti.com/lit/ug/slau640a/slau640a.pdf

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    除了 Neeraj 的用户指南更具体地介绍了 ADC12DJ5200RF、客户可能会发现这份简短的文档对 LMK 工作模式非常有用。 这是针对 LMK04828编写的、但许多想法也会传递到 LMK04832器件。  

    e2e.ti.com/.../LMK04828-configuration-modes.docx

    此致 Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    你好。 您能否告诉我 SYSREF 的哪个引脚或连接出现在哪个引脚上? 谢谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们使用的是 LMK04828还是 LMK04832?

    这些器件有7个输出对、每个输出对由一个 DCLKout 和一个 SYSREF 组成。  对于每个 DCLKout、都有一个 SYSREF 输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅第4页上 ADC12DJ5200RFEVM 原理图上的 LMK04828输出分频器和 sysref 输出引脚。   e2e.ti.com/.../6637199D_5F00_ADC12DJ5200RF-EVM_5F00_RevD_28002D00_002_29005F00_Sch_5F00_.PDF。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    你好。 是否有任何文件可以支持  ADC12DJ3200EVM? 或者、这些文件与 ADC12DJ3200EVM 兼容。 因为客户正在使用此 EVM。 请提供建议。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    随附了 ADC12DJ3200EVM 的 EVM 原理图。  e2e.ti.com/.../slvc697a-_2800_1_2900_.zip

    此致、Chase