This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J24:LMFC 计数初始化

Guru**** 2911150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1128247/adc34j24-lmfc-count-init

器件型号:ADC34J24

各位专家:


你好


我希望你能做得好。
我需要你的帮助。 我们的一位客户询问以下设置。


问题1)如果寄存器31的 FRAME 字段中的每帧数 K=8、那么 LMFC 计数范围是否为0到8、当它达到8时、它是否变为0? 或者 LMFC 是否始终为0-31?
问题2) LMFC 计数范围为0到8时。 中列出的。 有一个描述"当 LMFC 计数达到31时、LMFC 计数复位为0、K28.5停止传输。"、但如果 LMFC 计数未达到31、K28.5是否继续输出?

谢谢你


此致、


Josh Go

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    K 值只是表示单个多帧窗口中的帧数。 这是周期性的、因此如果您愿意、可以将其视为在下一个多帧开始之前从0到7进行计数。

    在 CGS (代码组同步)期间、FPGA 将 SYNC 拉至低电平以启动 CGS。 然后、ADC 开始传输 K28.5字符(LMFC 计数达到31后)、当 FPGA 接收到四个连续的 K28.5字符时、FPGA 将 SYNC 拉为高电平、ADC 开始发送 ILAS (初始通道对齐序列)。 在 ILAS 期间、是指每个通道彼此对齐(在 LMFC 的上升沿)。

    寄存器0x3C 中的 LMFC 计数初始化仅指 LMFC 开始的编号。 计数器仍必须达到31才能开始 K28.5字符。 下图来自一篇名为"如何启动链路"的 TI 博客文章、其中包含与 JESD 链路启动相关的信息和图形。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    你好

    感谢您的宝贵回答。

    这只是为了澄清。
    这是否意味着 K. LMFC 的任何值仍将从0计数到31?


    此致、


    Josh Go

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    是的、您的理解是正确的。

    此致、Chase