This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1303M2520:CLKOUT 在任何 AVDD 状态下都是稳定的?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1303M2520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1128902/amc1303m2520-clkout-is-stable-with-any-avdd-status

器件型号:AMC1303M2520

各位专家:

就提供的 DVDD 而言、AMC1303M2520会继续输出20MHz 时钟、尽管 AVDD 是否提供或是否斜升或振荡等 这种理解是否正确?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    您能否告诉我们您不清楚 AMC1303数据表中图2或第8.4.1节的哪一部分?  如果未应用 AVDD、CLKOUT 将为逻辑1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tom San、

    当像下面的波形一样应用 AVDD 时、剂量 CLKOUT 何时开始输出?

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果 AVdd 下降并返回、则时钟将在 AVdd 稳定后重新启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIM-SAN、请您回答。 这是因为下图显示了即使 AVDD 为低电平、时钟也可用。 因此、我理解下图不正确。 对吧?

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有时、数字具有一些艺术许可证。