This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3174:无法通过 IO 测试模式

Guru**** 2867110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1128776/dac3174-unable-to-pass-io-test-pattern

器件型号:DAC3174
描述:
1.当我们尝试检查 IO 测试模式时、它无法使用数据表中给出的模式
因此、我们在所有 IO 测试模式寄存器中写入0、但它在第一次尝试中失败、而当我们执行相同的过程时、它两次通过所有0  
我们遵循的流程如下
  • 在我的寄存器中写入0、这应该与具有 IO 测试模式的 DAC 寄存器相匹配
  • 在 IO 测试模式代码中启用 SEL 行
  • 复位 DAC
  • 在所有 DAC IO 测试模式寄存器中写入0
  • 清除 DAC 的第4个寄存器、用于测试图形结果指示
  • 在 DAC 的0x1寄存器中配置0xE00E
  • 在 DAC 的0x0寄存器中配置0x447C
  • 启用 TXENABLE 线路
  • 将 IO 测试模式代码中的 SYNC 引脚置为有效
  • 读取 DAC 的0x4和0x5寄存器

仿真屏幕截图随附

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suchismita、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim