This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:灵敏度放大器问题;检测

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1128605/tsc2007-problem-regarding-sensitivity-detection

器件型号:TSC2007

大家好、  

我的客户遇到 TSC2007问题。 在灵敏度和检测方面似乎存在一些问题。 当他们尝试在触摸屏上画一条直线时、他们会得到额外的异常值。 一

 如果我的描述不清楚、当他们试图画直线时、他们就会得到类似的东西。

此外、尤其是在角落、灵敏度非常低、因此它们必须施加一定的力才能获得响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请执行以下操作:

    1.通过工作台直流电源为触摸控制器 Vdd 供电。 关闭电路板上的任何开关稳压器。 检查此加电方案的性能是否更好。

    使用直流电源供电设备: 将 x+、x-、y+、y-放置在示波器的4个通道上。 该图显示了尝试读取 y 位置时的操作。 当 Y+为高电平且 Y-为低电平时、X+上的电平为 Y 位置、同时将手指从屏幕的顶部移动到底部。 对于3.3V 电源,当我们沿屏幕的 Y 轴移动手指时,X +应从0v 移动到3.3V。

    当 X+为高电平且 X-为低电平时、Y+上的电平是从屏幕左向右移动手指时的 X 位置。 对于3.3V 电源,当我们沿屏幕的 X 轴移动手指时,Y+应该从0v 移动到3.3V。

    如果我们可以看到 X 和 Y 运动、请在示波器上查看。 同时测量 X+和 Y+的频率。

    这应该告诉我们芯片是否实际驱动正确的波形。

    3.我正在尝试查找 TI 的任何人是否有关于驱动程序的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供以下信息。

    1) 1)操作系统

    2)其版本。

    3) 3)驱动程序的下载位置。  

    谢谢。