This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8167:有关基准设置的问题

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1128678/ads8167-questions-on-the-reference-setup

器件型号:ADS8167

我们正在使用 ADS8167设计仪器。 我们有一个可用于测试的开发板、但我们希望获得一些数据表中不清楚的其他信息。

我们要数字化的输入通道是交流通道、具有在输出阶段使前端(+或-轨)饱和的特性、并且我们将在8个通道脱离饱和状态并达到稳定状态时对其进行采样。 馈送 ADS8167多路复用器的最终级是轨到轨单电源运算放大器、与轨相差约50至100mV 的驱动能力。 我们希望在最终级之外的未饱和信号上使用完整的 ADC 范围。 我们正在考虑使用内部基准运行、并使用 REFby2输出来设置最终级的中心电压。 AIN_CFG 将针对单独的通道(0)进行设置、COM_CFG 设置为1、其中 AIN-COM 连接到 REFby2以进行伪差分操作、REFby2_MRG 寄存器将设置为提供~100mV (01100001b)的偏移。

这种方法是否有任何问题?


为了节省稳压器成本、我们考虑使用5V 电压为最终级运算放大器供电(与 ADS8167 AVDD 相同)、这样 ADC 的电压值将比 Vref/2接近1V、而不是通过 Vref + 0.2V 电压为运算放大器供电、这将限制 ADC 输入 (ADC-INP - ADC-INM)更改为 Vref/2 + 0.1V (从数据表中可以看出这是允许的)。 这会导致以下问题:

  1. 如果多路复用器的输入高于 Vref + 0.1V -多路复用器通道之间是否存在串扰、会发生什么情况?
  2. 如果 ADC 在伪差分模式下尝试读取高于 Vref/2 + 0.1V 的值、会发生什么情况?
  3. 假设 ADC 在伪差分模式下将 Vref/2和 Vref/2 + 0.1V 之间的输入报告为0xFFFF、我们在中是否正确
  4. 假设 ADC 在 伪差分模式下将-Vref/2-0.1和-Vref/2之间的输入(ADC-INP - ADC-INM)报告为0、我们在中是否正确

数据表中的图22显示了噪声性能与温度间的关系。 假设这是内部4.096V 基准电压、我是否正确? 在图24中、图表显示了电压变化时的噪声、因此我假设它具有外部基准。 但是、图24显示的噪声在4.096V 时比图22上的25C 点更差。 您能帮我理解吗?

谢谢、Chip Weller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、芯片、

    除了偏移值之外、不会对建议的配置产生任何影响。 在这种情况下、由于裕度偏移的容差(+/-10%)、我建议将 REFby2_MRG 寄存器设置为0x01010001b。  AINCOM 的最大值不应超过 Vref/2+0.1V。  在10%的最坏情况下、此设置仍会略微超过此建议、但您仍应保持良好的线性性能。

    此外、最好使用与 ADC 相同的模拟电源为输入放大器供电。  绝对最大输入范围受输入保护二极管的限制、该二极管将输入电压钳制在接地和 AVDD 电源电压之间。  只要不超过 AVDD 电源电压、通道之间就不会有任何内部耦合。

    1. 如果多路复用器的输入高于 Vref + 0.1V -多路复用器通道之间是否存在串扰、会发生什么情况?

    在输入超过 AVDD 之前不存在串扰。  输出代码将仅在+满量程时饱和。

    1. 如果 ADC 在伪差分模式下尝试读取高于 Vref/2 + 0.1V 的值、会发生什么情况?

    输出将读取正满量程。

    1. 假设 ADC 在伪差分模式下将 Vref/2和 Vref/2 + 0.1V 之间的输入报告为0xFFFF、我们在中是否正确

    是的、如果 ADC 输入(AINx-AINCOM)大于或等于 Vref/2-1LSB、则输出代码将读取0xFFFF。

    如果 AINCOM 引脚连接到 REFby2并设置为 Vref/2+0.1V、则 AINx 输入上的满量程输入范围(相对于接地)将介于0.1V 至 Vref+0.1V 之间。  在0.1V (AINx 相对于 GND)时、代码将为0x0000、在 Vref+0.1V (AINx 相对于 GND)时、代码将为0xFFFF。  等于 Vref 的 AINx 仍在满量程输入范围内、读取值约为0xF9C0。

    1. 假设 ADC 在 伪差分模式下将-Vref/2-0.1和-Vref/2之间的输入(ADC-INP - ADC-INM)报告为0、我们在中是否正确

    是的、正确。  任何小于或等于-Vref/2的差分电压都将读取为代码0x0000

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!