This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675REF:电流限制

Guru**** 2928500 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1129793/ads1675ref-current-limit

器件型号:ADS1675REF
主题中讨论的其他器件: THS4503

您好!

你好。

客户 正在使用 ADS1675REF 板。  他 想知道模拟输入+5V 驱动器上预期/设置的电流限制是多少?

手册的第3.2节:"ADS1675REF 板需要一个独立的模拟+5V 电源为被测器件的模拟部分、外部基准和外部基准缓冲器供电、并提供放大器共模电压。 该电压施加到 J5引脚3、表示为+5VA。 该电源可在 TP7上进行监控"

这是用于+-2.5V 差分模拟输入的驱动器。 那么、电源不是信号输入?

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    ADS1675REF 已预先配置为使用连接到 J5、+5VA 的单个5V 电源。  电路板上有一个将模拟和数字5V 电源连接在一起的电阻器。  同样的5V 也通过跳线 JP4提供给 XEM3010数据采集卡、XEM3010将此电源调节为3V 并通过 JP2将其提供给 EVM。   

    因此、默认情况下、除 THS4503输入放大器之外的所有电源均由该5V 单电源供电。  在这种情况下、您应该将电流限制设置为400mA、以便为 XEM3010电路板以及 ADS1675REF 电路板上除 THS4503之外的所有电路供电。

    有关详细信息、请参阅用户指南的第3节:

    如果您希望使用 THS4503放大器、则还需要为 J4提供+9V 和-4V 电源。

    如果客户询问需要多大的电流来驱动 SMA 连接器 J1和 J3上的 ADS1675REF 模拟输入、则最大电流约为14mA。  这是 THS4503电阻器网络造成的、在 J3接地的情况下、J1上的+/-3V 单端输入信号会发生这种情况。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用