This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8634:转换后的数据输出与数据表不匹配

Guru**** 2929430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1129481/ads8634-converted-data-out-does-not-match-data-sheet

器件型号:ADS8634

我使用的是具有 SPI 总线的 ADS8634 4通道12位 ADC。  根据数据表第32页、16位响应中的前4位在读取转换后的数据时也是接下来12位的通道地址。  但是、如果您查看示波器的屏幕截图、您将看到地址是6。  这在4通道器件上似乎是不可能的。 SPI 总线配置(我已经尝试过所有4种 SPI 总线模式)或器件本身是否有问题?

黄色=芯片选择

蓝色= SPI 时钟

紫色=数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单独测试4个通道中的每个通道可验证通道地址位位于位15、14和13中、位13为 ADDR 0。 位12未被使用。 请参阅数据表第35页的表8 DOUT 数据格式。  数据表中另一个充满错误的错误。