This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7870:设计验证

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7870

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1127793/ads7870-design-verification

器件型号:ADS7870

海先生,

我的最终应用是-控制和模拟输出驱动。

根据客户的建议、我们将使用 ADS7870来接收模拟输入。

根据所附图片、请验证设计并告知我是否需要进行任何修改。 ADS7870

1) SPI 信号(引脚编号20、21、22和23)是否需要串联电阻?  

2) 2)模拟输入(Pin.no.1至8)是否需要外部信号的任何保护或滤波电路? 像 RC 滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看提供的原理图、OSC_ENABLE 被拉低、这意味着器件需要提供外部 CCLK。 由于这个引脚是悬空的、我假设你正在设置寄存器内容、 欧安组织来启用内部振荡器。 其中之一是必需的

    1、不需要串联电阻、但事实证明、串联电阻有助于减少线路上的反射。 特别是在长传输线路中、最好在信号源附近串联一个电阻

    2.一个 RC 电路可能是有益的,虽然并非总是必要的,但您能否提供输入源电路供审核?

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复

    [引用 userid="21699" URL"~/support/data-reveries-group/data-reverifers/f/data-reverifers-forum/1127793/ads7870-design-verify/4184083#4184083"]查看提供的原理图、OSC_enable 被拉低、这意味着器件需要提供外部 CCLK。 由于这个引脚是悬空的、我假设你正在设置寄存器内容、 欧安组织来启用内部振荡器。 其中一个是必需的[/引用]

    是... 我们不向这个引脚提供任何外部时钟、那么我们是否可以像这个设计那样启用针对内部时钟的欧安组织寄存器?

    我将根据数据表图40 I 第36页从这些设计中获取参考。

    [~引脚 userid="21699" URL"/support/data-switchers-group/data-switchers/f/data-switchers-forum/1127793/ads7870-design-verify/4184083#4184083"]\n 不需要串联电阻、但事实证明它有助于减少线路上的反射。 尤其是在长传输线路中、信号源附近的串联电阻最好[/quot]

    好的、先生。。但是目前我计划放置22欧姆标准串联电阻器、根据实际验证、我们将更改值。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、您可以使用内部时钟向前移动  

    2.这是一个很好的计划  

    您似乎有一个良好的计划向前推进。 祝您好运-辛西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    如果我不使用数字 I/O 端口(引脚11至14),我是否可以将 NC 连接到这些引脚....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 如果不使用数字 I/O、您可以将其保持在未连接状态