This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158:一旦 ADS1158中的 BYPA 位设置为1、就会发出读取数据通道的问题

Guru**** 2519450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1129976/ads1158-issue-reading-data-channels-once-bypas-bit-is-set-to-1-in-ads1158

器件型号:ADS1158

您好!

我使用的是 ADS1158、在同一电路板上、调节电路连接到模拟输出 MUXOUTP 和 MUXOUTN。 调节电路的输出连接到模拟输入 ADCINP 和 ADCINM。  

 

第1次测试:BYPA 位设置为"0":

-可以正确测量电压、但由于 IC 的输入阻抗较低以及连接到模拟通道的电路的输出阻抗较高、电压会有所下降。

 

第2次测试:BYPA 位设置为"1"、保持配置的其余部分为:

-完全错误的测量(如此小的值)。

注意:我使用示波器验证了 ADS1158的模拟输出是否正确、并验证了在调节电路的输出中、我们有相同的信号、并且信号到达电路板上的 ADCINM 和 ADCINP 引脚。

主要设置为:

扫描模式配置有一些单端通道和一些差分通道(两种通道都有相同的问题)。

- DRATE[1:0]= 0x3

- DLY[2:0]= 0x7

-斩波="0"

-基准电压已正确焊接,且精确为4096mV:(VREFP = 4096mV,VREFN = GND)

- AVDD = 5V、AVSS = GND。

请帮帮我。 是否缺少一些其他详细信息?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amor Bouzoraa、您好!

    您能否向我们发送以下信息以便我们进行审核:

    1. 系统原理图
    2. 当您获得"小"值时、您正在使用的完整 ADC 寄存器设置
    3. 您接收的"small"值的 ADC 输出代码(以十六进制表示)

    让我们回顾一下这些信息、看看我们是否可以发现问题。 谢谢!

    布莱恩