This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3162:如何处理未使用的输出引脚?

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1130002/dac3162-what-to-do-with-unused-output-pins

器件型号:DAC3162

如果应用仅使用1个通道、如何处理第二个通道的其余两个差分输出引脚?

是否可以将它们保持断开连接、或者它们是否需要不同的治疗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    如数据表所示、我要将一个100 Ω 上拉至 AVDD、然后在每个模拟输出上放置一个0.1uF 电容接地。

    此致、

    Rob