This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120-Q1:作为差分输入、当只有一侧电压时如何获得负侧。

Guru**** 656470 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120, ADS1120-Q1, ADS131B02-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1129516/ads1120-q1-as-the-differential-input-how-to-got-the-negative-side-when-just-had-one-side-voltage

器件型号:ADS1120-Q1
主题中讨论的其他部件:ADS1120ADS131B02-Q1

我想使用 ads1120的差分输入端口作为分流采样电阻器两侧的输入(范围±100mV)、但我只在外部使用正电源。 如果采样电阻器处于负向、是否可以使用它、以及如何根据输入的不同范围调整 PGA? 这样:当10mV 使用128增益时、100mV 使用16增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuejun:

    欢迎访问我们的 e2e 论坛、非常感谢您关注我们的 ADS1120-Q1。

    我假设您使用的是具有低侧分流电阻器的 BMS 吗? 意味着分流器与 ADS1120-Q1连接到同一 GND?
    当使用增益<=4并禁用 PGA 时、您将能够测量低于 GND 100mV 的信号。 如果要使用更高的增益、则必须:

    • 使用双极模拟电源(例如+/-2.5V)或
    • 使用外部放大器将信号上移。

    如果您对其他器件持开放态度、我建议您使用为此目的开发的 ADS131B02-Q1系列 ADC。
    我们在该系列中提供了16位和24位版本、以及2通道和4通道版本。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wuerker,

      很抱歉耽误你的答复,感谢你提供的资料。  是的、我们希望使用更高的增益、我将检查 ADS131B02-Q1系列规格。 如果仍有问题需要您的支持、将再次与您联系。 谢谢!

    此致,

    刘学俊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu Xuejun、

    不用客气。 如果您有其他问题、请告知我们。
    我现在将此线程标记为已解决。

    此致、
    Joachim Wuerker