This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3662:数字输出

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1130303/adc3662-digital-output

器件型号:ADC3662

各位专家:

你好。 向客户体验寻求有关此问题的建议:

"ADC3662数字输出不正确。 即使加载了一个全1的测试模式、DA0和 DB0在帧时钟转换后的第一个位仍为低电平。 一个恒定测试模式被用来测试数字接口。 我应该看到所有这些。 我不是。"

已经建议他遵循 EVM 的参考和用户指南、但没有结果。 他们已经在使用 EVM。

以获得进一步支持。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    您能否分享问题的捕获信息? 正在使用什么时钟源? 您是否能够捕获本底噪声?

    如果使用 ADC35XX GUI、需要选中的一个项目是将"custom pattern (自定义图形)"框设置为"1"。 按下'ENTER'键并检查寄存器写入日志 以确保寄存器写入完成。 我建议尝试"斜坡测试模式"并查看代码。  

    此致、Amy