This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293EVM:通道3信号在5导联 ECG 中有噪声

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1128782/ads1293evm-channel-3-signal-is-noisy-in-5-lead-ecg

器件型号:ADS1293EVM

大家好、我正在使用 ADS1293EVM 并已将输入连接到心脏模拟器。  我 已按照下图建立连接

以下是我设置的寄存器值:

0x00、0x00
0x01、0x11
0x02、0x19
0x03、0x35
0x04、0x00
0x05、0x00
0x06、0x00
0x07、0x0f
0x08、0xff
0x09、0x00
0x0A、0x07
0x0B、0x01
0x0C、0x04
0x0D、0x01
0x0E、0x02
0x0F、0x03
0x10、0x05
0x11、0x02
0x12、0x04
0x13、0x07
0x14、0x00
0x15、0x00
0x16、0x00
0x17、0x05
0x18、0x00
0x19、0x00
0x1a、0x00
0x1b、0x00
0x1c、0x00
0x1d、0x00
0x21、0x01
0x22、0x20
0x23、0x20
0x24、0x20
0x25、0x00
0x26、0x00
0x27、0x08
0x28、0x00
0x29、0x00
0x2a、0x00
0x2b、0x00
0x2C、0x00
0x2D、0x00
0x2E、0x33
0x2F、0x70
0x30、0x00
0x31、0x00
0x32、0x00
0x33、0x00
0x34、0x00
0x35、0x00
0x36、0x00
0x37、0x00
0x38、0x00
0x39、0x00
0x3a、0x00
0x3B、0x00
0x3c、0x00
0x3D、0x00
0x3E、0x00
0x3F、0x00
0x40、0xff
0x50、0x00
0x60、0x00
0x62、0x00

我已将所有 INA 设置为高分辨率模式。 SDM 的频率为102400 Hz。 R1速率设置为标准、R2速率设置为4、所有通道的 R3速率均为32。 现在、我得到了下图:

虽然通道1和通道2输出似乎无噪声、但通道3输出中存在明显的噪声。 有人能不能给它放些光呢? 我可能出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     当您参考通道3时、输入引脚是什么? 您是指输入引脚 iN5和 IN6吗? 您能告诉我通道3的输入引脚连接了什么?

    可能存在连接问题。

    您是否遵循了 EVM 用户指南  2.3.2. 5导联 ECG 应用? IN6和 WCT 引脚是如何连接的?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @ 非常感谢您的答复。

    [引用 userid="517551" URL"~μ C/support/data-Coners-group/data-Coners/f/data-Coners-forum/1128782/ads1293evm-channel-3- signal-sandio-in-5-lead-ECG/4188125#4188125"] 当您提到通道3时,输入引脚是什么? 您是指输入引脚 iN5和 IN6吗? 您能告诉我通道3的输入引脚连接了什么?

    是的、输入引脚 iN5和 IN6。 IN5连接到 V1位置、IN6连接到威尔逊的基准端子。 威尔逊使用 IN1、IN2、IN3进行计算、并由寄存器值进行设置。


    [引用 userid="517551" URL"~μ C/support/data-switchers-group/data-switchers/f/data-switchers-forum/1128782/ads1293evm-channel-3 signal-signal-ishere-in-5-lead-ECG/4188125#4188125"]您是否遵循了 EVM 用户指南  2.3.2. 5导联 ECG 应用? [/报价]

    不、我完全错过了它。 但现在看一下、我还有一些问题。

    我是否必须将所有圈出的组件连接到 EVM? 从数据表的原理图中我发现 CVREF 已经有一个1uF 电容器连接到 GND、VDDIO 已经有一个0.1uF 电容器连接到 GND、依此类推。 因此、请告知您需要添加哪些外部组件。


    [引用 userid="517551" URL"~μ C/support/data-switchers-group/data-switchers/f/data-switchers-forum/1128782/ads1293evm-channel-3信号噪声噪声5导联 ECG /4188125#4188125"]

    IN6和 WCT 引脚是如何连接的?

    [/报价]

    将 WILSONINT 设置为1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以询问您打算在通道3中使用/读取什么铅或电极? 胸前导联或哪一个 V#?

    您是否正在使用 ECG 模拟器? 该 ECG 模拟器是否具有支持您要输入到通道3的电极或导联的功能/功能?
    如果您的 ECG 仿真器支持不同的 V#、您是否可以尝试将不同的 V#放置/连接到输入?

    请注意、某些心前导联和/或电极、根据 V#和位置、可能会更小、更重要、因此可能需要数字滤波器来滤除噪声。

    "我是否必须将所有圈出的组件连接到 EVM?"

    注释:EVM 板默认情况下应如原理图所示、并应包含用户指南中的这些组件。 但是、如果您可以再次检查它们是否存在、这是很好的。 如果这些组件已经存在、则无需更改/修改 EVM。

    请参阅数据表第20页的图20。 Wilson 基准发生器电路、您能告诉我如何配置 SELWILSON1、SELWILSON2、SELWILSON3、WILSONINT 和 GOLDINT 吗?

    用户可以对 Wilson_EN1寄存器进行编程以将 RA 电极连接到 BUF1、对 Wilson_EN2寄存器进行编程以将 LA 电极连接到 BUF2、并对 Wilson_EN3寄存器进行编程以将 LL 电极连接到 BUF3。


    当启用威尔逊基准时、其输出出现在 WCT 引脚上、除非模拟起搏信号通道被路由到 WCT 引脚(请参阅模拟起搏信号通道)。 在这种配置中、通过将 WILSONINT 位编程为1、威尔逊端子仍然可以在外部引脚上使用。 将该位置位会将威尔逊基准的输出从内部连接到 IN6引脚。

    您能否尝试将 WILSONINT 位设置为0并从外部将 IN6引脚连接到 WCT 输出? 看看噪声是否降低了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="517551" URL"~μ C/support/data-switchers-group/data-switchers/f/data-switchers-forum/1128782/ads1293evm-channel-3信号噪声噪声5导联 ECG /4191401#4191401"]

    我是否可以询问您打算在通道3中使用/读取什么铅或电极? 胸前导联或哪一个 V#?

    [/报价]

    我目前使用以下电缆:

    5导联 ECG 电缆、与 Schiller Samiks DB9线夹类型兼容–LubdubBazaar

    电极的 DB9连接器中的引脚顺序与 ADS1293-EVM 上的连接器顺序相同。  所以这里没有问题

    我计划使用渠道3一次读取一个疗程的心前导联(无论医生认为有必要时)。 此时、它连接  到心脏模拟器的 V1输出。 以下是我的心脏模拟 器 ECG 模拟器的链接:Cardiosim III (TI)- Biometric 电缆。 我使用9V 干电池为其供电。

    [引用 userid="517551" URL"~μ C/support/data-switchers-group/data-switchers/f/data-switchers-forum/1128782/ads1293evm-channel-3信号噪声噪声5导联 ECG /4191401#4191401"]

    如果您的 ECG 仿真器支持不同的 V#、您是否可以尝试将不同的 V#放置/连接到输入?

    [/报价]

    我将执行此操作并在此处进行更新。

    [引用 userid="517551" URL"~μ C/support/data-switchers-group/data-switchers/f/data-switchers-forum/1128782/ads1293evm-channel-3信号噪声噪声5导联 ECG /4191401#4191401"]

    请注意、某些心前导联和/或电极、根据 V#和位置、可能会更小、更重要、因此可能需要数字滤波器来滤除噪声。

    [/报价]

    注意到的点。

    [引用 userid="517551" URL"~μ C/support/data-switchers-group/data-switchers/f/data-switchers-forum/1128782/ads1293evm-channel-3- signal-ise-noise-in-5-lead-ECG/4191401#4191401"]注释:EVM 板默认情况下应随用户指南中所示的组件一起提供、如用户指南所示。 但是、如果您可以再次检查它们是否存在、这是很好的。 如果这些组件已经存在、则无需更改/修改 EVM。[/quot]

    检查后发现所有组件均已连接。 因此、我不会连接任何外部组件。

    [~引用数据表第20页图20、引用 userid="517551" URL"μ C/support/data-Coners-group/data-Coners/f/data-Coners-forum/1128782/ads1293evm-channel-3信号噪声噪声5导联 ECG /4191401#4191401"]。 Wilson 基准发生器电路、您能告诉我如何配置 SELWILSON1、SELWILSON2、SELWILSON3、WILSONINT 和 GOLDINT 吗?[/QUERT]

    我未对该配置进行任何改动。 这是从 EVM 软件的下拉菜单中选择的5导联 ECG 的默认配置。 配置如下:

    SELWILSON1 = 001:IN1

    SELWILSON2 = 010:IN2

    SELWILSON3=011:in3.

    WILSONINT = 1:威尔逊基准输出= IN6

    GOLDINT = 0:禁用 Goldberger ref

    [~ userid="517551" URL"/support/data-Coners-group/data-Coners/f/data-Coners-forum/1128782/ads1293evm-channel-3- signal-ise-noise-in-5-lead-ECG/4191401#4191401']]\n 您是否可以尝试将 WILNINT 引脚6连接到外部输出? 然后、看看噪音是否降低?[/quot]

    还将尝试此处的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供相关信息。

    以下内容看起来正确-

    "

    我未对该配置进行任何改动。 这是从 EVM 软件的下拉菜单中选择的5导联 ECG 的默认配置。 配置如下:

    SELWILSON1 = 001:IN1

    SELWILSON2 = 010:IN2

    SELWILSON3=011:in3.

    WILSONINT = 1:威尔逊基准输出= IN6

    GOLDINT = 0:禁用 Goldberger ref

    "

    您是否设置以下内容  

    PACE2RLDIN = 0

    PACE2WCT = 0

    SHDN_PACE = 1.

    是的、请告诉我、当您将不同的 V#从仿真器连接到 IN6时、情况如何。

    此外、我看到您写入地址  0x11、值= 0x02。 我是否可以问您为什么要关闭/设置 SHDN_CMREF = 1?  您是否还可以 设置 SHDN_CMREF = 0、然后比较信号质量差异?

    此外 、请参阅数据表第48页、将 SHDN_RLD 和 SELRLD 设置为0、并尝试不同的 RLD_BW 和 RLD_CAPDRIVE 设置组合、以了解任何组合是否可以产生更好的信号质量。

    如图86所示、您是否将 RL 电极连接到 IN4引脚? 或者您是否将 RL 电极连接到 RLDOUT 引脚?

    如果将 RL 电极连接到 IN4引脚、则需要将 SELRLD 设置为100。 否则、请尝试将 RL 电极连接到 RLDOUT 引脚以观察和比较信号质量。

    我看到您在其他 TT 中发布其他问题。 但是、让我们以分步方式一次解决一个问题。 我将在其他主题中回答您的问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我加载了 ADS1293EVM 的默认5导联配置、然后设置以下内容

    所有 INA 均设置为 HI_RES 模式
    SDM 设置为102400
    R1速率设置为0 (标准步速)
    R2速率设置为4
    所有通道的 R3速率均设置为32

    PACE2RLDIN = 0

    SHDN_PACE = 1.

    PACE2WCT = 0

    SHDN_CMREF = 0


    我将 V 导线连接到仿真器的不同位置。 第一个图形对应于 V4位置、第二个图形对应于 V1位置。

    [引用 userid="517551" URL"~μ C/support/data-switchers-group/data-switchers/f/data-switchers-forum/1128782/ads1293evm-channel-3信号噪声噪声5导联 ECG /4192455#4192455"]

    如图86所示、您是否将 RL 电极连接到 IN4引脚? 或者您是否将 RL 电极连接到 RLDOUT 引脚?

    如果将 RL 电极连接到 IN4引脚、则需要将 SELRLD 设置为100。 否则、请尝试将 RL 电极连接到 RLDOUT 引脚以观察和比较信号质量。

    [/报价]

    是的。 SELRLD 设置为100。

    [引用 userid="517551" URL"~μ C/support/data-switchers-group/data-switchers/f/data-switchers-forum/1128782/ads1293evm-channel-3信号噪声噪声5导联 ECG /4192455#4192455"]

    此外、我看到您写入地址  0x11、值= 0x02。 我是否可以问您为什么要关闭/设置 SHDN_CMREF = 1?  您是否还可以 设置 SHDN_CMREF = 0、然后比较信号质量差异?

    [/报价]

    如果 SHDN_CMREF = 1、则获得更小的结果。 因此、对于所有后续试验、我将使其保持为0。  

    [引用 userid="517551" URL"~μ C/support/data-switchers-group/data-switchers/f/data-switchers-forum/1128782/ads1293evm-channel-3信号噪声噪声5导联 ECG /4192455#4192455"]

    此外 、请参阅数据表第48页、将 SHDN_RLD 和 SELRLD 设置为0、并尝试不同的 RLD_BW 和 RLD_CAPDRIVE 设置组合、以了解任何组合是否可以产生更好的信号质量。

    [/报价]

    对于上述两个图、SHDN_RLD 设置为0、即 RLD 已启用并连接到 IN4。 如果我将 SELRLD 设置为0并将其与 IN4断开、我将获得以下结果

    但最后我想知道问题是什么。 与此同时、我的笔记本电脑通过交流适配器连接到主电源。 就在我意识到这一点并断开连接时、我获得了下图

    这个噪声量对于我来说是可以接受的。 因此我的问题得到了解决。 感谢您的持续支持。 现在需要调试基线漂移问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢 您提供详细说明和测试结果更新。

    因此、如果笔记本电脑/台式 机通过交流适配器和/或来自 ADS 芯片/设备的不同电源连接到主电源、则可能会导致噪音和干扰。

    谢谢。