This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1192ECG-FE:DB9 ECG 电缆

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1192ECG-FE, ADS1192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1130226/ads1192ecg-fe-db9-ecg-cable

器件型号:ADS1192ECG-FE
主题中讨论的其他器件: ADS1192

大家好、

我们的客户在下面询问有关 DB9 ECG 电缆的一些问题。

最近,我为其中一个项目购买了 ADS1192ECG-FE 评估板。 目的是获取由我们内部构建的生物传感器之一生成的极低振幅模拟信号(微伏)、并将其转换为数字形式。 我一直在阅读用户指南。 现在、我了解了该电路板可与 DB9 ECG 电缆(6电极)配合使用。 我的问题是: 是否可以将提到的 ECG 电缆用作双电极输入? 你有什么建议? TI 是否对电缆有任何建议?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果客户手头上有 EVM 板、他们可以尝试通过 EVM GUI 使用不同的增益设置立即注入一些测试信号。

     (微伏)可能是一项挑战;但他们可以使用具有不同增益设置的 EVM 进行尝试、以查看结果。  如果信号真的太小、 然后、他们需要实施自己的前置放大器电路来首先放大信号、然后将信号从单端转换为差分端、然后将放大后的信号馈送到 ADS1192的正输入 端、GND 进入负输入端。

    我们不是 ECG 电缆专家、因此我们不知道此类 ECG 电缆是否能够传导客户应用的信号、因此我们不推荐使用。 但是、客户可以进行测试。

    谢谢。