This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8860EVM-PDK:GUI 软件上的最小采样率

Guru**** 1458440 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8860EVM-PDK, ADS8860
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1127659/ads8860evm-pdk-minimum-sampling-rate-on-gui-software

器件型号:ADS8860EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS8860

大家好、我将使用 ADS8860EVM-PDK 电路板及其软件。

我在 ADS8860数据表中看到、10kSPS 时 ADS8860的功耗为55µW μ W、因此我希望将采样率设置为10kSPS。

但是、当我使用  ADS8860EVM GUI 软件时、我无法将采样率设置为低于20KSPS。

如何将采样率设置为20KSPS 以下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能是对 GUI 的限制、而不是对器件的限制。 我需要保留硬件来测试 GUI、以确认这是否可行以及如何可行、请留出几天时间。

    GUI 可以设置采样率和时钟频率、它们是相互依赖的、因此需要更改这些变量以实现这一目的

    此致、Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我想将 GUI 上的采样率设置为1kHz。

    您会 尽快解决问题吗?

    此致、Inhwan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这是 GUI 上的一个限制、则不会对 GUI 进行任何修改以实现更低的采样率。  

    我还没有收到 EVM、一旦收到、我将确认并更新您

    此致、Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经收到硬件并测试了 GUI、它可以使用最小4Mhz 或更高的时钟速率实现20Khz 采样率

    这似乎是 GUI 支持的最低。 这是由于通信卡造成的限制、硬件无法以这种速度支持数据传输和处理、因此 GUI 仅限于硬件。  

    由此给您带来的不便、我们深表歉意

    此致

    Cynthia