This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4950EVM:相关 AFE4950

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4950EVM, AFE4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1117947/afe4950evm-related-afe4950

器件型号:AFE4950EVM
主题中讨论的其他器件: AFE4950

你好  

这是一个与 AFE4950EVM 相关的问题

在"AFE4950_Register_Generation_v2.1_PPG_ECG.xlsM"中、

Reg 地图的不同颜色意味着什么?

浅蓝色、浅橙色、浅黄色、橙色等


导入默认.cfg 文件后...
在 GUI 中执行捕获时、GUI 屏幕上显示的原始数据是否通过0x6D Read_Pointer 发出?

还是有单独的寄存器输出原始数据?

3. 是否可以像以前提供的 MSP 固件那样为提供的 GUI 程序提供参考代码?

  (它仅询问是否可以这样做。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件的工程师专家可能已离开办公室。  

    工程师专家明天应该回来。

    感谢您的耐心等待。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dooho、  

    我对拖延表示歉意。 我可以在24小时内为您提供帮助、通过发送电子邮件离线讨论此 NDA 器件。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、  

    我将等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有其他问题、因此请在评论中提供更多信息。

    我们目前正在将 AFE4950连接到 ST 的 MCU 后对其进行测试。

    此时、初始化设置完成后、
    当我在 FIFO_EN 状态下将 FIFO 数据从 SPI 读取到0xff 地址时、我有输出数据、我想知道它是什么。

    您是否通过 FIFO 读取数据获得原始数据?

    如果您看到此内容、请也回复查询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dooho、  

    很抱歉耽误你的时间、感谢你的耐心。 我将在12小时内向您发送一封包含这些新问题的电子邮件。

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您通过电子邮件回复。
    我已通过电子邮件向您发送回邮件、其中包含有关您的回复的其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dooho、  

    刚刚向您发送了一份回复。 我们可以通过电子邮件继续、无需更新此主题。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick

    我已通过电子邮件向您发送了更多问题。
    请检查您的电子邮件并回复。 我要稍等。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dooho、  

    已向您发送答复。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dooho、  

    由于我们上次沟通已经过去了几周、因此我必须假设我们的电子邮件线程解决了问题。  

    要重新打开此主题、请回复此帖子。 如果您需要进一步的支持、请向我发送电子邮件或发布新帖子。

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已回复您的电子邮件以进行进一步查询。
    我将等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dooho、  

    请参阅答复。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nick  

    我没有收到上周二应该得到的回复。

    请问您何时可以回复?  如果您进行了检查、请回复。 谢谢你

    此致、

    Dooho Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    很抱歉耽误你的时间。 Nick 将在24小时内通过电子邮件回复您。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:  

    通过电子邮件向您发送了一份包含说明的回复。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我已向您发送一封电子邮件以确认您的回复并提出其他问题。

    感谢大家的参与。

    此致、  

    Dooho Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dooho、  

    通过电子邮件回复您的问题。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nick

    我已对进一步的询问作出答复。 我将等待您的回复。

    此致、

    Dooho Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dooho、  

    很抱歉,我是因为事故而休病假的。

    我将于下周周三通过电子邮件回复您的问题。

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dooho、

    这是 Chien。 我将在 Nick 离开时介绍。

    我们将继续通过电子邮件进行沟通。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ChienChun

    我已选中。 我已经向您发送了一封有关您的查询的电子邮件。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dooho、

    我收到了您的电子邮件并正在处理它、因此让我们保持在电子邮件主题中、无需在此处进行通信。

    由于我们支持的客户数量庞大、可能会有一些延迟、但我们会尽快与您联系。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dooho、

     我通过电子邮件回复了您、让我们继续进行电子邮件沟通。

     我将关闭该线程。

    谢谢