主题中讨论的其他器件: USB2ANY
我尝试使用 USB2ANY 通过 PC 上的 SPI 来控制 DAC81416EVM。 我已安装 DACX1416 EVM GUI 和 USB2ANY Explorer 软件(V2.8.2.0)。 我可以连接 USB2ANY,DACX1416 EVM GUI 在应用程序底部以绿色显示“硬件已连接”。
在 DACX1416 EVM GUI 中、我能够在低级配置页面中读取和写入单个寄存器、并使用高级配置页面上的图形按钮打开和关闭同步等
我的最终目标是以自动化方式将存储的任意波形的样本发送到 DAC、以便 DAC 的模拟输出可以复制该波形。 任意波形当前存储在.wav 文件中、但我可以根据需要将数据处理为另一种格式。 (基本上、我尝试使用 DAC 播放音频文件。)
我看不到任何方法可以与 DACX1416 EVM GUI 或 USB2ANY 连接,并使用任何可以向 USB2ANY 发送适当写入命令的脚本。 但是,由于 USB2ANY 的最大时钟速率为8MHz,因此我倾向于认为,除了手动输入要写入的值外,还应该有一种方法来使用它。
以下是我的问题:
我是否有办法自动执行 DACX1416 EVM GUI 和/或 USB2ANY 发送的写入命令? 还是应该使用不同的 SPI 控制器?
我很乐意提供任何澄清信息,我非常感谢您对如何解决此问题的任何见解。