This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:温度校准增益/IL

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1129715/ads54j60-temperature-calibration-gain-il

器件型号:ADS54J60

您好!

如果在信号或再次传输小信号和大信号中给出了低直流偏移、IL 校正效果不好。

我们需要使用来自客户的冻结 IL、直流耦合、随机信号、典型值。 1GSPS。

是否有可能读取 IL 的结果寄存器来执行温度校准,就像偏移引擎一样?

此时、如果增益不受温度变化的影响、则增益比 IL 时序更有趣。

至少这是对完整 IL 文档的要求。


此致、

斯特凡·弗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    请使用此链接访问说明 、使用必要的寄存器写入来冻结 IL 和配置文件:

    https://tidrive.ext.ti.com/u/0ya-1TymvsDBJr7Q/a012610f-6bda-4e77-9b0b-106d0ac61f6c?l 

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Amy、

    但这已经是众所周知的、我们所寻找的是用于温度校准的低电平增益调节、就像排料装置那样。

    我们希望低级寄存器访问能够在特定温度下读出 IL 值、以便稍后将其写回。

    此致、Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    上面链接中的指令和配置文件包含用于冻结和重新写入值的指令和低级写入。 温度变化会增加交错内核之间直流偏移值的差异。 开发外部直流偏移校正是为了在温度变化时保持交错毛刺的振幅、使用此功能是器件的最佳性能。

    您能‘说明温度校准的“低电平增益调节”是什么意思吗? 您能否分享您看到的问题的捕获信息?

    此致、Amy